This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Kelvin_GND 引脚19问题

Guru**** 2580025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654964/tms570ls3137-kelvin_gnd-pin-19-question

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我们将一个外部时钟振荡器源连接到 OSCIN 引脚18。 在本例中、我们将根据 TMS570LS3170数据表的第6.6.1.1节保持 OSCOUT 引脚未连接状态。 但数据表并未告诉我们在本例中如何处理 Kelvin_GND 引脚。 在这种情况下、我们是否应将 Kelvin_GND 引脚保持未连接状态?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    在您所述的情况下、开尔文 GND 应与器件上的任何其他 GND 一样接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    感谢您的回答! 您能不能让我指出文档中的哪个位置? 我在数据表中找到的唯一位置是图6-4a (晶振外壳)的注释 B、其中说明 Kelvin_GND 不应连接到任何其他 GND。
    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    不幸的是,我不能。 我不认为我们在任何地方都列出了这类建议、因为这不是我们在生成文档时考虑的典型用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您提到过、我所描述的并不是典型的用例。 仅为了澄清一下、我们使用数据表图6-4的选项(B)、而不是将选项(A)与晶振一起使用:外部时钟信号(将0V 切换为3.3V)。 在 E2E 论坛中、我发现其他人对 Kelvin_GND 和图6.4的选项 B 有相同的问题。 因此、这似乎是一个典型的用例、需要进行文档更新。 同时、对于选项 B、我们将按照您的建议将 Kelvin_GND 连接到电路板接地。

    感谢您的帮助!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    (b)配置通常用于与工作台相关的活动、但可以在您的电路板上以这种方式进行配置。 到目前为止、选项(a)是典型的、选项(b)使用是更隔离/更不常见的。 尽管如此、我相信这是一种有效的配置、并且已提交文档反馈、以便在为设计/应用使用条件选择选项(b)时添加开尔文 GND 连接说明。

    最后、我认为这不是一个关键的争论点。 我想、无论您将其连接到 GND 还是将其保留为 NC、您都将看到成功。 建议仅连接到 GND 是引脚的更确定性状态、而不是将其悬空/未连接、这就是我提出建议的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的快速回复和澄清。 我们会按照您对选项 b 的建议将 Kelvin_GND 接地。我相信这可以解决我的问题。

    再次感谢!

    Scott