This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解锁程序 EK-TM4C123GXL

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EK-TM4C123GXL, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654633/unlock-procedure-ek-tm4c123gxl

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHEK-TM4C123GXLSEGGER

大家好、我无法 为 EK-TM4C123GXL 板解锁、尽管它在器件管理器和外壳 中被识别:LS /dev/serial/by-id:USB-TExaS 仪表_IN-Circuit 调试接口_0E21058E-if00。 Uniflash 未显示解锁主题、在 LM 闪存编程器中、该过程没有任何变化、仍然会出现错误:Cortex_M4_0:连接到目标时出错... 电路板是否损坏? Thx 寻求帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需仔细检查连接、您能否验证 USB 电缆是否已连接、如图所示、选择开关处于"Debug"位置、即右侧?

    您应该在设备管理器中看到这一点:

    此图片来自 Windows 7计算机。 您使用的是什么操作系统? Launchpad 是新的、还是以前编程过的 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、launchpad 通过这种方式连接... 我使用的是 Windows 10和 Ubuntu 16.04。 LTS 和可以在器件管理器中看到 Stellaris ICDI、通过这种方式、Launchpad 之前进行了编程、直到几天前一直正常工作。 我没有上传可能导致故障的新代码、我使用了之前的代码、只是尝试测试电机驱动器的连接不工作... 解锁过程结束后、uniflash 和 lm 闪存卡程序始终显示"无法连接到目标"。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、这听起来像是部件损坏了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,这很糟糕。 尽管如此!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我注意,虽然你遭受了“不幸”... "一切都可能不像想象中那么糟糕。"

    我们的调查结果-与超过100个 TM4C 客户用户(以及通过 LM3S、LX4F)合作-很少(同时)伤害 ICDI MCU 和用户/目标 MCU (同样也是这两者)。 在您注意到的条件下、ICDI MCU 似乎(大多数)遭受了损害、这意味着、如果要小心谨慎、"用户/目标 MCU"就有合理的机会可以逃脱损害。

    在这种情况下-建议您在 ICDI 和目标 MCU 之间"建立连接"。 然后、您将需要实施方法来引入"电路板的 ICDI MCU"以外的其他资源"、从而对其进行编程和调试。 Fi/i"避免 ICDI"是因为"这一原因"-我们使用一个"J-Link"(来自 Segger)、并通过一个位于 ICDI MCU 下方的"添加的7引脚接头"来引入 J-Link 信号(JTAG 或 SWD)。

    员工报告已经做到了这一点-超过10倍-完全成功! (他们有技能-(也许)幸运...) 胜过"绑定电路板"-我想说...  而且-如果您获得"J-Link"@"教育折扣"-您的董事会很可能"优于"(已离职) ICDI -也许会导致更多这样的 ICDI 派送!   (请注意、我不鼓励此类行动...)