This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:为勘误表 GPIO#10推荐 RC 值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654953/tm4c123bh6zrb-recommend-rc-value-for-the-errata-gpio-10

器件型号:TM4C123BH6ZRB

你好,香榭丽舍

在 TM4C123BH6ZRB 勘误 表 http://www.ti.com/lit/er/spmz849f/spmz849f.pdf第28页(GPIO #10)中、建议使用 RC 滤波器或铁氧体将上升和下降时间限制在2ns (10%至90% VDD)以上。

TI 是否有任何推荐 RC 或铁氧体满足此类要求的值?

谢谢

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入引脚电容典型值为8pF 时、应使用250欧姆或更大的电阻器来实现该目的。 请注意、它们只需在输入信号压摆率大于2ns 的情况下添加该值。 大多数输入信号不是。