This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms570ls20216:如何根据演示代码&quot 连接 HDK 开发套件上的 FlexRay 端口;媒体:FlexRay_Communication _CCSv5.zip"

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS20216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654773/ccs-tms570ls20216-how-to-connect-flexray-ports-on-hdk-development-kits-according-to-demo-code-media-flexray_communication_ccsv5-zip

器件型号:TMS570LS20216

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我想在2 个 TMS570LS20216 HDK 开发套件上运行"Media:FlexRay_Communication_CCSv5.zip" FlexRay 演示代码、一个 作为"节点 A",

另 一个作为"节点 B"。

  问题是 我不知道如何将 FlexRay 端子连接在一起。天气好时 、应连接 FlexRay1端子或其他端子。  

我 找不到任何文档来说明如何使用具有演示代码的开发套件、例如"哪个节点将数据发送到哪个节点、het1和 het31 led 代表什么"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的帖子转发给我们的 FlexRay 专家之一。 他们应该很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    FlexRay 节点由一个控制器和一个外部驱动器或收发器组成。 该控制器包括主机 CPU (例如 LS20216)和 FlexRay 通信控制器(CC、集成在 LS2x MCU 中)。 该驱动器包括总线驱动器(BD)和总线守护程序(BG)。 总线驱动器根据总线守护程序(FlexRay 节点的可选组件)更改结构。

    这是 MCU 和总线驱动器之间的连接:

    这是 Flexray 总线(BP 至 BP、BM 至 BM)的节点接口: