This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TIvaware 图形库可支持英语

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654694/rtos-tm4c1294ncpdt-tivaware-graphic-library-can-be-support-english

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

现在、我将在 TIvaware 上使用 grlib。

支持的字体似乎只有 简体中文、韩文和日文。

正确吗?

图形库可以支持英语吗?

grlib.h 的 commnet 如下所述:

C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\grlib

此字体结构变体支持 Unicode 和其他多字节
//! 字符集。 它用于呈现以下语言
//! 繁体和简体中文、韩语和日语。

此致、

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kyt、

    grlib 绝对支持英语。 有4种字体结构、第一种是支持标准 ASCII 字符的 tFont、因此是英语、第二种是 tFontEx、它"支持西欧语言的重音符以及 ISO8859变体支持的任何左到右字体。"、 第三种字体结构是 tFontWide,它支持您在帖子中记下的亚洲字符,最后一种字体结构是 tFontWrapper,它是一种包装程序,用于支持存储在文件系统或其他非随机访问存储中的字体。

    您可以在 TivaWare 安装的 docs 文件夹中的 grlib 用户指南中阅读这些字体的更多详细信息。 文件名为 SW-TM4C-GRL-UG-2.1.4.178.pdf、字体部分为3.2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀疑这张海报"太新了"、无法了解和奖励、"就像"、这肯定是值得的。

    非常详细-您对"全部四种"字体结构的解释(提升)您的回答"超越和超越"。

    怀疑您-与我们的破解人员类似-注册了"惊喜"-在询问 "英语"时-居住在 Gr_Lib 的字体库存中...  (不能召回(以前)此类问题...)