This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在 SafeTI 库中注释掉了闪存诊断模式5

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653384/tms570lc4357-flash-diag-mode-5-commented-out-in-safeti-library

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在编写一个测试、以使用 SafeTI 作为参考来运行 DiagMode 5。  我注意到、SafeTI 应用程序从未在应用程序中实际运行过此测试。  该测试在 SafeTI 中称为 FLASH_ECC_ADDR_TAG_REG_MODE。

此测试不运行是否有原因?   参考手册第7.8.2.1节中的说明是否准确?  我没有找到任何相关的勘误表。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colleen、

    我已将您的问题转发给我们的软件负责人和 SafeTI 诊断库的所有者、以便他们可以直接回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colleen、

    在器件 TMS570LC4357的 SafeTI 诊断库中、尚不支持此测试(FLASH_ECC_ADDR_TAG_REG_MODE)。
    它致力于发展,但目前无法确定时间表。

    实现方式与其他器件变体几乎相同、请继续使用它作为参考、并开发您自己的功能来支持 TMS570LC4357。