This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LS1114:有关 FreeRTOS 移植到 TMS570LS1114芯片的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114, HALCOGEN, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654532/rtos-tms570ls1114-the-question-about-the-freertos-transplant-to-the-chip-that-tms570ls1114

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMS570LS1227

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

  我想 将 FreeRTOS 移植  到芯片 TMS570LS1114、但 失败了;我认为问题来自 FreeRTOS 和 TMS570ls1114之间的通信、但我 不确定。

下面显示了我的移植步骤:

  #1:我 从 freeetos org 下载 FreeRTOS 源 ,链接:www.freertos.org/RTOS.html

然后从   FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS\Demo\Cortex_R4_RM48_TMS570_CCS5复制名为 FreeRTOSConfig.h 的文件、如下所示 ;

扫描结果如下所示:

接下来、我不知道如何为 FreeRTOS 或  用于 FreeRTOS 的其他 TMS570LS1114模块配置节拍时钟源。

我想原谅你的答复!

                                                                           诚挚的问候!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现使用选择了 FreeRTOS 选项的 HalCoGen 更快。 这是一个 FreeRTOS 8实施方案、但它的构建和运行速度非常快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    下面我同意 Neil 的看法,即从 Halcogen 提供的 FreeRTOS 实施开始可能更容易。 FreeRTOS 站点中包含的示例使用过时的 CCS 工具集、可能还有其他相关问题。 由于这是第三方示例和第三方 RTOS、我建议您也联系 Amazon Web Services、看看他们是否有任何指示或愿意将示例更新为最新的工具。

    我还将向我们的 SW 团队转递、以了解他们是否有任何其他提示或意见、这些提示或意见可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    我建议您尝试 HALCoGen 随附的 FreeRTOS 示例。 请查看帮助文档。  

    我知道 HALCoGen 中没有针对 TMS570LS1114的直接支持 、但是您可以使用 TMS570LS1227、如果您已经选择了 ZWT、否则请选择 PGE。 我看不到这种变体器件之间有很大的变化。 您可以执行 DIFF 来确定是否需要进行任何特定更改。  

    转至操作系统选项卡、然后选择计时器(默认情况下将取消选中它)。