This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:通过以太网端口实现串行控制台?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653770/rm57l843-realize-serial-console-via-ethernet-port

器件型号:RM57L843

您好!

在`m 的当前硬件 I μ A 中、未实现串行输出。 我想通过以太网端口实现这一点。 这是可行的吗? 可能需要 lwIP 来将控制台连接到我的 PC?

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    无法将 EMAC IP 用作串行端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是一个串行端口。 但它是一个控制台、用于获取我的代码的信息消息。 可能喜欢 SSH?  

    BR

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    如果您能够找到的应用程序与控制台类似、但使用了以太网数据包、那么可以想象这是可能的。 我根本不知道这种情况。 这似乎也是为了这个目的而过分的。 即、基于以太网的通信具有相当大的开销和带宽需求、我认为这些需求太多、无法用于调试目的。 我通常倾向于将 JTAG 与 IO 引脚切换等结合使用以进行调试。 这通常具有较低的侵入性、并允许应用程序在没有 SCI 或其他通信协议的额外开销的情况下运行。