This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS570LS1224:为实现最低功耗而禁用外设时钟

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654482/webench-tools-tms570ls1224-disabling-peripherals-clocks-for-achive-lowest-power

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、  

有人能帮我如何打开各个模块的时钟域吗? 我目前正在进行一个项目 、需要进入睡眠/低功耗模式、但该 IC 不支持任何睡眠/低功耗模式、因此我需要关闭各个时钟外设并降低电流消耗。  

此外、如果有人能引导我了解到我可以了解的方面、这将非常有帮助。 因为我需要使 CAN1 RX 保持开启状态、以便能够检测 CAN 上的通信并唤醒微控制器、然后再次恢复正常模式。  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克兰

    很明显、器件中包含启用低功耗模式运行的机制。 问题在于、电流消耗可能不够小、因为低功耗模式电流包括泄漏电流、在某些器件上、泄漏电流可能在高电源电压和高环境温度下显著偏高。 因此、我们的数据表中不包含 LPM 电流。

    第2.4.3节中的器件 TRM 中介绍了 LPM 运行。 www.ti.com/.../spnu515b.pdf

    CAN 中断可用作唤醒源、但可能会由于唤醒延迟而错过发送的第一条消息。

    您可能还会发现此应用手册对 www.ti.com/.../spna173.pdf 很有用。 虽然针对 TMS570LS3137器件指示了方法和数据、但是对于 TMS570LS1224器件、您应该会看到相似的结果。