This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用2个以上的 ADC#39是否可行/实际?

Guru**** 2933670 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654307/tm4c123gh6pm-is-it-possible-practical-to-use-more-that-2-adc-s

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: ADS7924

您好!

我已经使用 TM4C123GH6PM 上的 Tivaware 固件库一段时间了。 我有一个复杂的项目、我似乎总是在向它添加更多的铃声和口哨。 在该项目中、我同时使用两个 ADC、我想添加第三个 ADC。 我知道微控制器只有两个 ADC 模块、但它确实有许多可配置为 ADC 使用的引脚。 持续(每1秒左右)重新配置其中一个 ADC 以在两个引脚之间来回切换是否可行? 换言之、我是否可以通过反复不断地重新配置 ADC 模块来让两个引脚共享同一个 ADC 模块? 如果是、我如何实现它?

如果有任何想法和/或建议、我们将不胜感激!  

谢谢!

马歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友-热爱/赞扬您使用"可能/实际"-这里更多的 人将受益于这种"放大/强调"的读者方向。

    对您的问题-是-确实可以做到。   但是-与工程部门一样-需要权衡和妥协。   而且-一如既往-"在这样的细节上实现了 Devil 奢侈品(建造公寓)。"

    您的转换速度的各个方面-正如您肯定知道的-将不可否认地受到影响。   难以辨别。   (您可能"太快"了、无法衡量您寻求或要求的"公正")

    我建议您将两个 MCU 的 ADC 中的一个专用于您的"最关键的功能"-它的双通道-可用作"马歇尔实验论坛"。   此类"自检"-用户指导实验-最常-在这种情况下证明是最好的。

    如果性能受损-证明无法忍受-您可以添加一个"专用"外部 ADC -添加到 您的"ADC 库存"中。    (在多个电路板上-公司/我有"只是这样做"-通常添加更高的分辨率 ADC -不是为了"精度"-而是为了"动态信号适应"。)

    听起来很有趣...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mercî Monsieur。   此外-可能需要注意的 是-这种"良好"的家庭(对于添加的 ADC)可能是"您的"家庭。

    为此、"寻求尽可能减小(同时)成本/尺寸(通常)"可能建议供应商提供"ADS7924"-基于 I2C (节省引脚)的12位4通道 ADC -小尺寸(3x3mm -请勿打喷嚏!) 和成本!

    同样、这是供应商的一部分、因此我们(正常)的 Eval Board、T 恤衫和马克杯"膨胀"配额可能需要 "747重"才能运输(本月)...