This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:MCU#39像圣诞灯一样燃烧

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653648/rtos-ek-tm4c1294xl-mcu-s-are-burning-out-like-xmas-lights

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

LaunchPad MCU 可能会随机 达到 85%的 CPU 使用率,按 75*C 或更高的温度 可能 会继续 运行 温度 故障应用程序(无人值守)。 其它 LaunchPad 可能 允许 POR ,但跳至85% CPU 使用率缓慢上升至75*C,直到从 USB 电源拔出,但仍运行应用程序。     冷却后所述的第一个 LaunchPad 将下拉+3V3 LDO、PWRLED 不 会亮起。 这些 MCU 具有  极低的电阻读数(42欧姆) JP2。  良好的 MCU JP2拉取具有欧姆读数 900ohm-1k。

   当启动板熔化时、没有人接触到它。 奇怪的是、两个 被烧毁的 MCU 在 RTOS 内核安装后不久发生 、 并且应用程序随机崩溃。     这两个器件最近刷回了基本应用、几天后 MCU 执行了圣诞节灯烧坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过去的一周(可能甚至更长)、(近)记录(和持续)的低温大幅降低了我们良好加热(美国中西部)家庭/办公室的湿度(内部)。    因此、尽管您有"免责声明"(并未采取任何措施)、ESD 仍会"堵塞警察队伍"、如"主要嫌疑人"。   您所在城镇的新闻标题"多个非动画对象(LPad)-"自行投影"-从高高的悬崖上"-证明不能错过!

    在家里-我注意到(偶然/轻微)"猫狗"接触期间 -"发生了冲击!"   (从未记录过!)   在办公室-如果我们没有"签入"(我们的 ESD 腕带)-"NUM Lock"(在键盘上)将熄灭。

    我会更倾向于称"ESD"-而不是(任何) RTOS 作为"原因代理!"     请确认 MCU 唤醒的日期/时间。   鲜花(通过 FTD)是"在翅膀上!"   (缓慢的 Willow 似乎(最合适的)...)

    而且——应该是一棵“昏暗”(甚至没有灯光)的树——下一个圣诞节——太令人沮丧了…… 您可能会转而选择"蜡烛"(长期(过去)受雇)-并且可能在"极端" ESD 下生存(甚至) -您(又名:无人)经常会产生但令人失望的结果。     对于对自己(非常有兴趣)的"ESD 抗干扰"蜡烛感兴趣的人:    e2e.ti.com/.../653117

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Honeywell 大容量熔炉加湿器放置的气流使所有房间保持36%的相对湿度。  在玻璃上形成的水滴会在玻璃上保持在隔间的静电。 然而、另一个 LaunchPad 同样失败 了、去年 夏天报告了此论坛、并且接近相同的 RTOS 闪存和稍后 删除的 RTOS。   在其他几个论坛中、当时没有什么大的神秘、LP 失败也没有得到解答。

    奇怪的是两 个问题的 LaunchPad (同一批次) MCU 内部温度传感器 检测到52-54*C 、10-11% CPU 使用率(NoRTOS)。  之前的批次 报告 45-48*C 温度范围 24% CPU 使用率(NoRTOS)。  

    请注意  、54*C MCU 中的 CPU 使用率下降、报告10-11%表示 PLL 的运行速度可能比480MHz 快得多、SYSCLK 远高于120Mhz。 因此 、RTOS Clock_tick 的运行速度远高于1000us、并使用(IF)指令中止任务。

    这一天的引用:“欺骗我,一次给你丢脸,两次给我丢脸。”   

    这些 MCU 芯片(RA2)似乎  勉强与之配合使用、并且加载 RTOS 以某种方式将其推向边缘。

    对于 MCU 提取 替代方、BYORP "带上您自己的回流焊膏" LOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很久以前-著名的"技术烹饪手册作者" Don Lancaster 建议-"首先责怪自己-最后责怪 IC!"   公司/我早就发现了这个事实!

    如果您(实际上)希望通过(更正确的、"独立于 MCU 的方法")监测 MCU 的温度、则小型温度传感器可能会在 MCU 顶部"热粘合"。 (并通过单独的方式进行监控)

    如您所知,它证明(总是"不明智"),"利用 DUT*进行/提供其(自己)的测量----总是怀疑测量。

    * DUT (被测器件)

    您是否可以使用"DUT"来"制作和报告"关键发现、回应"他(自己)的律师-为客户提供了"傻瓜"?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望能为所有 PLL 超频爱好者提供绿色邮票。

    2只手比2只手在燃烧的灌木中更好。 绝对无法使 CPU%在所有值之间匹配。 总共4个 LaunchPad (RA2器件);2 CPU%在 POR 之后和其他2个 PLL 之后的表现完全相同、恰好在静态包/盒外的时钟上。 这2个 MCU 的温度提高了10*C、使 CPU 温度翻了一番。 如果 PLL 寄存器指示 MOSC/2、但 PLL 实际上并未按 SYSCTL 寄存器中指示的方式进行分频、则 Hind sight SYSCLK 会起作用。

    问题可能是 PLL 除数(勘误表 SYSCTL #22)中的一个在所有 RA2 MCU 之间不完全相同。 TI Lisa 的客户此论坛 TM4C1294ENC RA2芯片可能报告了相同的问题、但更具间歇性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我“祈祷”——但(不知为何)——“忘记了这些话。”   Lancaster 先生的-(非常)正确的"技术"指南-可能需要进一步(即一些)考虑...

    BTW -我的圣诞树灯(那些尚未被避难所狗/猫狗摧毁的灯)-继续"亮光"-显然"不受"英国石油公司的不幸...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更认真地了解 TI 如何或是否有任何计划在芯片级处理勘误表 SYSCTL #22? 否则、连接严重超频点后、开始想知道外部120MHz OSC 和旁路 PLL 如何产生25MHz 以供 EMAC0使用。

    去年7月装回盒中的一个 MCU LaunchPad 仍然有效。 由于 MCU 温度快速达到60*C,PLL 将不再分频(/2),因此需要散热器来防止其散热。 如果这不能描述超频 PLL、我的圣诞树灯(全部700个)也不需要壁式开关调光器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么 是内核利用、它也会影响具有 ARM 处理器的器件。 不是超频 PLL、但同样有趣。   

    https://www.digitaltrends.com/computing/intel-cpus-suffer-bug-requiring-performance-reducing-fix/?utm_content=bufferac5da&utm_medium=socialm&utm_source=facebook.com&utm_campaign=DT-FB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    我对您的调查结果感到关注。 使用 TivaWare 中更新的函数 SysCtlClockFreqSet()而不是 ROM_SysCtlClockFreqSet()“应该”已解析勘误表 Syssctl #22。 使用新函数后、我没有听说过"超频"的报告、但确实有"欠频"的有效案例。 您是否有任何实际系统时钟速度的直接证据、例如 UART、计时器、PMW 或 CAN 以不正确的频率运行? 还是输出分频版本的系统时钟? 很抱歉、如果知道系统是以240MHz 而非预期的120MHz 运行、还是以其他频率运行、会非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    假设是 Todd 或另一位 TI 工程师这个论坛最近说过、SYSCTRL#22在所有 RA2 MCU 中并不一致。 MOSC 函数在早期调用效应 Tivaware 2.1.2、但后来的库似乎仍然影响部分但并非所有 RA2 MCU。 再次检查 SYSCTRL#22是特定于库版本的勘误表、ROM 加载不会影响 PLL。

    2.16.1.14 PLL 之前的早期 RTOS 版本未被2分频、而是在 RTOS 中配置为进行分频。 在(main.c)中添加第二个 SysCtlClockFreqSet()之前、PLL 分频器实际上是在 BIOS_start 指令之前进行编程的。 此外、应用在 RTOS 和无 RTOS 项目中都有 MAP_SysCtlClockFreqSet()。

    这两个 RA2 Launch Pad 似乎正在运行随机节流 PLL 开箱即用、PLL 似乎松动了锁、然后同步重新锁定。 MCU 温度通常比其它两个 LaunchPad (相隔8个月)高出10*C 或更高(全部4个 LaunchPad RA2芯片)。 运行 RTOS 分析器 CPU 负载监控器并看到 CPU 负载反弹20%-90%构建曲折型负载曲线图最终导致总线故障精确0x3后、两个 MCU 的(可识别的)故障开始。 确认调试寄存器 SYSCTL PLL/2确实被编程。 在加载 RTOS 并重新编程 MOSC 之后、在发出 BIOS 启动命令之前、怀疑某些 MCU PLL 中的 RA2芯片会更损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Crosby"]在使用新函数后,没有听说过"超频"的报告,但确实有"欠频"的有效情况。 [/报价]

           如果在调用 SysCtlClkFreqSet()后 VCO 设置为480MHz 并且 PLL 未被4分频、 我们 是否不会以240Mhz SYSCLK 结束?  

    奇怪的是   、在 (main.c)检查的调试 寄存器= PLL/2中刷写 RTOS 并设置 SysCtlClkFreqSet()之后、 在 hind sight 中、不  会产生 240Mhz SYSCLK?  仅在加载 RTOS 调试 ROV 后、才通过计时 MCU 获悉 PLL 未启用。  然而 、由于  应用 配置了 MOSC (main.c)、而不是 RTOS、调试寄存器 PLL 为/2似乎正常。  我只知道 PLL 没有在 RTOS 中被启用 、然后注意到 PLL/2没有 评估它应该是 PLL/4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROV 指示 PLL 未启用。  然而 、调试寄存器 PLL 为/2 似乎正常[/引用]

    真的吗?   再看一次-不是你自己的,“剪切/粘贴”表示 “PWM/2”... 不是"PLL/2?"   (由于 ESD 影响的圣诞灯、"暗光"可能会使您的视觉敏锐度变暗了吗?)

    长期以来、一直有一种简单而合适的方法来使用 MCU 计时器输出清晰的"已知和降低的系统时钟频率输出副本"-(我敢打赌场)、这将会消除源自"如此少"的任何" PLL 过计时的哭泣"。    (也许只有一个...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:
    PLL 会产生2分频。 遗憾的是、文档并未明确说明这一点。 它讨论了480MHz 的 VCO 频率、但 f (VCO)定义为240MHz。 然后、RSCLKCFG 寄存器的 PSYSDIV 域将此分频为系统时钟。
    f (sys)= f (VCO)/(PSYSDIV+1)
    120MHz = 240MHz /(1+1)

    我担心的问题是 PSYSDIV 域实际上只是执行分频的寄存器的副本。 为了避免不同时钟域上的寄存器出现时钟干扰、对 PSYSDIV 位的写入会在 PSYSDIV 中的值发生变化时产生一个到实际内部分频器的负载脉冲。 我已经验证、在某些情况下、向 PSYSDIV 域写入1 (以创建2分频)不会导致实际分频器发生更改。 在我重新创建的情况下、有效分频器大得多(如果我记得正确的话、分频16)。 该问题大约每3000个电源周期发生一次。 权变措施是将 PSYSDIV 写入2 (3分频)、然后写入1 (2分频)。 通过该解决方法、已知故障器件在过去三周内每秒循环一次电源、而不会出现频率错误。

    我想知道您是否会看到相同的问题。 尽管您的代码将 PSYSDIV 设置为1 (除以2)、但内部分频器实际上仍处于除以1的状态。 这将使系统时钟以240MHz 的频率运行。 在该速度下、CPU 运行将变得不稳定、因为闪存中的指令将丢失或获取不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Crosby"]f (sys)= f (VCO)/(PSYSDIV+1)
    120MHz = 240MHz (1+1)[/quot]

    一个人怀疑(底部)线路(预期):  120MHz = 240MHz /(1+1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢。 我更正了上一个帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的地方-直到海报"BP"在"PWM/2"(如他所展示的)或"PLL/2"(声称的-但不太可能/证据很少)上稳定下来-正确定义系统时钟是明智的...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 BP101有如此多的奇怪问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1举手-波浪有力地说:“Dave,Dave…… 我知道!"    (CB1的特别之处: "论坛解码器环"显示为 "源二" 解码为" Dave "。)

    BP 未能"储存"被禁止的-但令人舒缓 的"白炽灯" - 可能是"毛刺和/或颜色"他(不确定)的 PLL 与 PWM 结果...

    注意-在 BP 的"ESD 信标!"上、"Rudolph"被识别-并且(正确)拒绝着陆/卸载   (即 BP 的屋顶... 虽然高度敏感、但"电子器件在(Sligh)电路板上!")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    好的、我们将查看并使用 Tivaware 2.1.1.71驱动程序库来配置 MOSC 函数。 RTOS 配置页面有点误导。

    在上述帖子中、您似乎正确:表5-7 25MHz XTAL 显示480MHz VCO (N=0x4)、(图5-5) VCO/N SO 240/2 =120MHz SYSCLK (如果 PLL/2)。 如果 PLL 已经在主时钟树中被2分频、则表5-7 (N=0x4)不正确。 可以回想 一下、N 是 实际 数字除数的寄存器十六进制值。
     
    这两个应用领域中、我也看到 PLL 在应用运行时似乎随机松开锁相。 CPU 使用中的循环突然2倍速度突发、PWMCLK 节拍、然后 SYSCLK 返回到正常速度。 即使在运行相对于环境室的典型预期温度的多个 RA2 MCU 中、PLL 的行为似乎也是如此。 RTOS 分析器 CPU 负载监视器显示重复的循环线图20%-90%、并可能指向我在该论坛上发布的无法解释的 PWM 突发捕获。  
    据我所知、(main.c)代码不可重入 MOSC 不会在周期中重新配置。 否则、无论写入何种嵌入式代码、ARM 存储器地址指针都会跳转0x0以阻止重新进入发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记录了 POR 后几个小时内的时间线 IOT 服务器温度上升情况。 尽管如此、Bob 的解释似乎适合这两个 Lpad 的(一致的) 2X CPU 使用显示。

    在复制粘贴上查找一行、PLL/2.5实际上是该页面高级部分中的 SYSCLK。 显示 PLL/2.5混淆了我的看法、认为除数应该是4而不是2.5、而调试寄存器是 PLL/2、当所有寄存器看起来运行良好时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    除了您对 PHYSDIV 位分频进行出色的检测工作  外、在快速火灾 PLL 配置中还可能存在其他类型的应用。  

    观察 SysCtlClokFreqSet() 、PLL 有可能 跳出 锁定状态。  代码缺失 、无法测试 PLL 锁定状态的 任何时间长度  、以确认 是否保持锁定状态。 代码假定 PLL 进入一 个锁定状态、调用一个针对超时 中断环路的一遍寄存器读取(SYSCTL_PllStat_Lock)= 1。  谈论对奇迹的信任、或许 解释了 PLL 可能实际上是逐步进入和退出锁定状态的原因。

    另一个代码 gotcha 期望(!=)逻辑 (NOT)将 HWREG 二进制值与已知值进行比较、通常会导致 不正确的匹配 、尤其是涉及(&)。 在这种情况下、WA 是对寄存器二进制读取值使用(&~)按位(不)。 这可能是一个 C++问题、但事实证明、它可以修复代码、这些代码可能工作不多或完全正常。

    其他可疑代码:

    //如果 PLL 没有变化、则不强制 PLL 锁定
    //写入 PLL 设置。
    if ((HWREG (SYSCTL_PLLFREQ1)!=
    G_pppui32XTALtoVCO[i32VCOIdx][i32XtalIdx][1])||
    (HWREG (SYSCTL_PLLFREQ0)!=
    (G_pppui32XTALtoVCO[i32VCOIdx][i32XtalIdx][0]|
    SYSCTL_PLLFREQ0_PLLPWR))))
    {
    bNewPLL = true;
    }
    其他
    {
    bNewPLL = false;
    } 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面的 PLL 测试编译为(&~(xxxx))与(!=xxx),现在测试(和) HWREG 值返回的间接数组值。