This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:使用 CCS 编译时发生 gmake 错误

Guru**** 2579005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654199/ccs-tm4c123gh6pm-gmake-error-on-compile-with-ccs

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试进行 Tiva 实验课程、lab10。 当我进行编译时、我会得到以下错误、

gmake:`没有规则使目标`D:/Engineering/Manufacturers/TI/TivaWare_C_Series-1.1/utils/ustdlib.c、ustdlib.obj'需要。

gmake:`没有规则使目标`D:/Engineering/Manufacturers/TI/TivaWare_C_Series-1.1/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib '成为 lab10.out'所需的目标。

gmake:`没有规则使目标`D:/Engineering/Manufacturers/TI/TivaWare_C_Series-1.1/grlib/ccs/Debug/grlib.lib '成为 lab10.out'所需的目标。

我怀疑问题是我在 D:/Engineering/Manufacturers/TI/TivaWare 而不是 D:/Engineering/Manufacturers/TI/TivaWare_C_Series-1.1中安装了 Tiva Ware

是否有任何建议?

Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurice、
    安装专题讨论会后、默认安装为 C:\TM4C123G_LaunchPad_Workshop。 在该文件夹中、您将找到 vars.in 您需要更新 vars.ini 文件并设置 TIVAWARE_INSTALL = c:\TI\TivaWare_C_Series-2.1.4.178。 如果您之前安装过 TivaWare、则 TivaWare 将安装在 c:\TI\TivaWare_C_Series-2.1.4.178中。 海星。 最新 TivaWare 库的 INI 已过期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 lab10、您需要确保拥有正确的相关链接资源、如下所示。