This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653465/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 TM4C1294NCPDT 控制器、并希望使用蓝牙将器件连接到它。 为其提供代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hitesh Mankar"]... 希望使用蓝牙将设备连接到它。    其提供代码。

    此类"蓝牙设备"是否通过"多种不同的方法"进行连接?    UART、SPI、I2C -一切都在您的脑海中。

    SPI 和 I2C 在其所需的信号电平中通常是"可预测的"-这证明了 UART 的"情况并非如此"。    而且-此类"电平"的不匹配-当蓝牙器件采用" UART 线路驱动器"时-和(这些升压信号)"直接连接" 到 MCU 的 UART 引脚-通常证明其 TM4C (或任何) MCU 具有"破坏性"!

    根据此报告-您是否最好(某种程度上)描述所选蓝牙设备所需的"特定"接口?

    最后-您的措辞"提供代码"的注册方式是"太直接-甚至命令"-这不可能被许多人理解-在这里。   (特别是您已经提出的"发出请求"- 对于(不寻常)级别 的"服务!"、  (笑声) 即"全套服务!")

    你这样做、 "表达你的愿望"-但你缺席代表你自己的(任何)、"你已经作出的努力"。    许多/大多数人更喜欢"引导索取海报"、而不是"完成所有工作"、从而"剥夺海报"他们的"完全/适当"学习体验...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在下查看示例 ble_btool 和 ble_central /examples/boards/dk_tm4c129x.