This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM41L232:找不到所有 SafetyLib 示例文档

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653639/rm41l232-cannot-find-all-of-the-safetylib-example-documentation

器件型号:RM41L232
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在尝试浏览 HALCoGen 中包含的 example_SafetyLib.c。  我发现很难完成该示例、因为无法找到 c 文件中引用的图像文件。  

第一个专门是 SafetyLib_config_h_file.JPG,我们无法在已安装的文件或 TI 网页上的任何位置找到它。  是否有人知道我在哪里可以找到完成 HALCoGen 中包含的示例所需的文档。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    这些示例有两种访问方式。 如您所述、它们可作为 C 源代码提供。 无法在这些文件中包含图像、因此在注释中仅引用图像。 第二种方法是通过应用程序附带的帮助实用程序。

    例如、单击"帮助"->"帮助主题"-->+示例--> Example_SafetyLib.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来清除它。 谢谢!