This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GE6PM:休眠模式

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653287/ccs-tm4c123ge6pm-hibernation-mode

器件型号:TM4C123GE6PM

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在尝试检查我的板是否进入休眠模块。 我使用 的是 TM4C123G LaunchPad、通过使用 sw1、我设法将其配置为进入休眠模式、这是我所做的软启动。  

void
ConfigureUART (void)
{
//
//启用 UART 使用的 GPIO 外设。
//
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOA);

//
//启用 UART0
//
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART0);

//
//为 UART 模式配置 GPIO 引脚。
//
ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PA0_U0RX);
ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PA1_U0TX);
ROM_GPIOPinTypeUART (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);

//
//使用内部16MHz 振荡器作为 UART 时钟源。
//
UARTClockSourceSet (UART0_BASE、UART_CLOCK_PIOSC);

//
//初始化控制台 I/O 的 UART
//
UARTStdioConfig (0、115200、16000000);
}

//*********
//
//按钮的中断处理程序。
////
*****************

void BottonHandler (void){
if ((GPIOIntStatus (GPIO_PORTF_BASE、TRUE)& Buttoninit1))
{
GPIOIntClear (GPIO_PORTF_BASE、Buttoninit1);//清除中断标志
TimerEnable (TIMER0_BASE、TIMER_A);//启用计时器
}
否则 if (((GPIOIntStatus (GPIO_PORTF_BASE、TRUE)& Buttoninit0))
{
GPIOIntClear (GPIO_PORTF_BASE、Buttoninit0);//清除中断标志
TimerDisable (TIMER0_BASE、TIMER_A);//禁用计时器
SysCtlPeripheralDisable (SYSCTL_Periph_HIBERNATE);//禁用休眠模块
HibernateGPIORetentionDisable ();//禁用 GPIO 保持
HibernateDisable();//disable the Hibernation module for operation.

}
}
void configureButtons(void){
//configureButton0
GPIOPinTypeGPIOInput (ButtonBase、Button0);
GPIOPadConfigSet (ButtonBase、Button0、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);//注册端口 F 的处理程序函数
GPIOIntTypeSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_FALLING_EDGE);//为下降沿触发配置 PF4
GPIOIntRegister (GPIO_PORTF_BASE、BottonHandler);//为端口 F 注册处理程序函数
GPIOIntEnable (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_INT_PIN_0);//为 PF0启用中断
// configureButton1
GPIOPinTypeGPIOInput (ButtonBase、Button1);
GPIOPadConfigSet (ButtonBase、Button1、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);//注册端口 F 的处理程序函数
GPIOIntTypeSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_FALLING_EDGE);//为下降沿触发配置 PF4
GPIOIntRegister (GPIO_PORTF_BASE、BottonHandler);//为端口 F 注册处理程序函数
GPIOIntEnable (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_INT_PIN_4);//为 PF4启用中断

}

void
Timer0IntHandler (void)
{

//
清除计时器中断。
//
TimerIntClear (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);

UARTprintf ("休眠模式开启!\n");

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_HIBER休眠);//启用休眠模块
HibernateEnnatExpClk (SysCtlClockGet ();//
启用休眠模块的休眠状态;//启用休眠模块。
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/10);

HibernateWakeSet (HIBERNATE_WAKE_PIN);//将唤醒条件设置为唤醒引脚
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/10);
//GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_3、0);//在器件进入绿色睡眠模式之前关闭 LED。

/*function requests the Hibernation module to disable the external regulator,removal power from the
processor and all peripheral.*/

HibernateRequest();
}//*********




//
//打印"Hello World!" 连接到评估板上的 UART。
////
*****************
int
main (void)

{
//volatile uint32_t ui32Loop;

//
//为中断处理程序启用怠惰堆栈。 这允许使用浮点
//在中断处理程序中使用的指令,但代价是
//额外的堆栈用法。
//
//rom_FULazyStackingEnable();

//
//将时钟设置为直接从晶体运行。
//
ROM_SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHz |
SYSCTL_OSC_MAIN);

//
//启用用于板载 LED 的 GPIO 端口。
//
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);

//
//为 LED 启用 GPIO 引脚(PF2 & PF3)。
//
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1_GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);

//
//启用此示例使用的外设。
//
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER0);
//
//为计时器中断注册中断处理程序。
//
TimerIntRegister (TIMER0_BASE、TIMER_A、Timer0IntHandler);
//
//启用处理器中断。
//
ROM_IntMasterEnable();

//
//配置两个32位周期定时器。
//
ROM_TimerConfigure (TIMER0_BASE、TIMER_CFG_PERIODICASE);
ROM_TimerLoadSet (TIMER0_BASE、TIMER_A、ROM_SysCtlClockGet ());

//
//设置计时器超时的中断。
//
ROM_IntEnable (INT_TIMER0A);
ROM_TimerIntEnable (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);

//
//初始化 UART。
//
ConfigureUART();
//
//初始化按钮。
//
configureButtons();
//
//您好!
//
UARTprintf ("Hello、world!\n");
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ());

while (1)
{
UARTprintf ("运行模式已打开!\n");
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ());
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_PIN_3);
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/10);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_3、0);
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/10);

}
}

 

我所做的是、我从午餐板上移除跳线、并尝试在不同模式下测量电流、但 DMM 在不同模式下不显示任何差异。

因此、如果您知道如何使用某些命令和终端检查电路板是否进入休眠状态、我将表示感谢。

谢谢你。

此致

艾米。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测量的电流电平是多少? 请注意、(某些) DMM 需要"重新定位探针"才能切换到"电流测量"。

    您可以通过创建一个简单的高电阻电路来检查"您的 DMM 的性能"、从而"证明"您的 DMM 在如此低的电流电平下正常工作。

    更少的变量、"速度、易用性、增强"您的发现和最终成功...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确信 DMM 工作正常、我要确保代码确实会进入板的休眠模式、即使我与终端进行交叉连接时一切都正常、 因此、我想测量电流、它似乎必须尊重以下几点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您-但"全在这里"(仍然)对您测量的电流"不知道"!

    因此,我必须问--你是否能够"确认该图表所显示的电流"--是否有六种模式?

    在"不同模式"下、您写的"DMM 不会显示任何差异"(仅限)。 (这假设您已"进入"此类"不同模式"-这不是吗?

    再说一次-您实现了哪些测量值? (实际测量、无危险的斑块。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在测量 IDD,因为我的软模式仅显示两种模式:运行模式和休眠模式,所以我尝试在这两种模式上获得该值:

    我的 DMM 上的电流 始终相同、等于00.02/直 流电流超过20mA。

    我不明白。

    PS:如果您有任何其他关于确保电路板确实进入休眠模式的想法、我很乐意尝试。

    谢谢你。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否注意到-并采取适当措施确保:

    • 所有 MCU 外设均关闭
    • 系统时钟为、在"MCU 手册的休眠部分"中按"所述顺序"-当需要休眠模式时
    • VDD "从3V3切换到0V"-如果需要进入两种"最右侧"休眠模式中的任何一种
    • 在休眠期间提供适当(并测量)的 V_Bat

    您的仪表读数为0.02表示-我相信-要么是"设置为"太高"的刻度"、要么是(非常)基本仪表

    休眠软件函数应该(非常)包含在、"外设驱动程序库用户指南"中、并且可能包含在多个 API 示例 中(找到示例\外设\休眠 (也许) 我不确定休眠是否"包含示例"。