This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:通过 TCP IP 的 Modbus

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653281/tm4c129xnczad-modbus-over-tcp-ip

器件型号:TM4C129XNCZAD

亲爱的朋友

       我已经 使用 lwip 实现了 TCP IP 应用程序。 能不能有人说 Modbus 或 lwip 哪一个更好。 我不知道该怎么做。 我的应用是要控制以太网上的仪器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gurpreet、

    以下员额也回答了类似的问题。 基本上、我们没有任何基于 TCP/IP 的 MODBUS 示例。 我们有一个串口转以太网示例、您可以通过 TCP 适应 Modbus。 www.ti.com/.../spma072.pdf

    e2e.ti.com/.../1739718
    e2e.ti.com/.../2215510
    e2e.ti.com/.../2348832
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ Charles、

    我的团队"组织了一个搜索队"-为"保释金"筹集了$$、并确保了(另一艘)漏船-沿着"最远处的钥匙"发射"搜索/查找查尔斯"。   突然... 你来到这里,这是一个精心设计的,响应迅速的地方!    (虽然有几股海藻——仍然是恩典——(总是整洁的)“CB1做”。)

    对于那些"黑暗中"的人(BIT)-供应商的 Charles 在佛罗里达群岛度假- Gf 和我 "试着加入他们!"  (我们是朋友)   失败-并且(必须)收到了"不正确" (缺少人员)信息...