This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:lwIP 演示:预构建版本00.03.00不工作

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653216/tms570lc4357-lwip-demo-pre-built-version-00-03-00-not-working

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在使用 Hercules TMS570LC43x 开发套件。 尝试使 lwIP 演示正常工作。

我已将预构建的文件加载到电路板并执行。 (文件位置:具有 lwIP 演示的 HALCoGen EMAC 驱动程序\lwIP\TMS570LC43x\Demo Executable\build-TMS570LC4357ZWT.out)

结果如下:

Hercules 微控制器
德州仪器
(TI)大端字节序器件
初始化以太网(DHCP)
调试-获取 PHY ID ...成功
调试-使 PHY 处于活动状态...成功
调试-获取 PHY 链路状态...成功
调试-设置链接...成功
...完成


-->--- 初始化硬件时出错---

为什么会出现此问题?

是不是应该正常工作、还是我做了错误的事情?

谢谢、

Erkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了这个问题、让我解释一下未来是否有人需要帮助:

    演示应用具有定义的从 DHCP 服务器获取 IP 地址的长度延迟。

    在我们的网络中、建立连接和获取 IP 地址需要更多的时间、因此我增加了建立 DHCP 通信的延迟。 这为我解决了问题。

    希望这有所帮助、
    Erkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erkan、

    我将转发给我们的软件团队、以便他们跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erkan、

    很高兴看到您已解决此问题。 在发布我的初始回复后、我才看到您的更新。 抱歉、消息顺序不正确。