This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:如何在 Booster Pack 插槽2中运行 CC3100

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653154/rtos-ek-tm4c1294xl-how-to-run-the-cc3100-in-booster-pack-slot-2

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: CC3100

工具/软件:TI-RTOS

TI 支持、

我将使用 EK-TM4C1294XL 的"HTTP Client Get for CC3100"示例。

当 CC3100位于 Booster Pack 插槽1中时、它工作正常:

但是、当 CC3100位于 Booster Pack 插槽2中时、它不起作用:

如何更新程序以使 CC3100出现在插槽2中?

若要提供更多背景信息:

  • 根据 此参考设计、我需要将插槽1用于 TRF7970
  • 我已经尝试在 HTTP GET 和 NFC 参考设计之间比较 Board.h 和 EK_TM4C1294XL.h/c 代码、但似乎无法确定要更改的内容。
  • 我觉得这对我来说应该是显而易见的!

提前感谢您的帮助、新年快乐!

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看过 Booster Pack Checker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。

    我已经尝试过 Booster Pack Checker、 根据我的另一篇文章 、会引发几个警告(没有什么关键问题?)

    我猜这必须能够正常工作、因为 此参考设计 基于从插槽2运行 CC3100!

    Booster Pack 是否可以在不更改代码的情况下脱离任何插槽? 我肯定需要在某个位置配置一些内容、让程序查看插槽2?

    谢谢、

    Tim