This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PZ:I2C 时钟占空比

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567540/tm4c123be6pz-i2c-clock-duty-cycle

器件型号:TM4C123BE6PZ

联想硬件 EA 想知道为什么 TM4C123B 中的 I2C 时钟占空比低60%、高40%。

在低速模式下、它似乎是 MCU 规格中的固定值。

我们的数据表如下所述:

"SCL_LP 是 SCL 的低电平阶段(固定为6)"
"SCL_HP 是 SCL 的高电平阶段(固定为4)"

 

您能帮助分享此信号的一些信息吗?

因为他们期望它应该是低50%、高50%。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex

    这是 I2C 规范的一部分。 股部参数提到、对于标准模式、高电平时间为4.0us、因此对于100KHz SCL 时钟、低电平周期为6.0us
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    客户发现 I2C CLK THIGH < 3.81us (规格> 4)、但 Tlow 6.0us (规格> 4.7us)。
    请帮助检查是否可以更改 SCL_LP 和 SCL_HP 或降低频率? (标准模式100k、CPU 80M)
    谢谢!

    祝你一切顺利、祝你一切顺利、
    Alex Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex

    SCL_LP 和 SCL_HP 无法更改。 它取决于电阻器的拉强度和总线电容。