This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:不同 IP 地址类别的 Telnet 客户端服务器通信问题

Guru**** 2613025 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569879/tm4c1294kcpdt-telnet-client-server-communication-issue-with-different-class-of-ip-address

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我使用 TM4C1294KCPDT MCU 作为 Telnet 客户端、使用 IP 地址10.100.5.142并尝试连接服务器 IP 192.168.0.253。 但我无法使用服务器执行 Ping 操作。 我的子网掩码为255.0.0.0,网关地址为0。 当我将服务器 IP 更改为与客户端相同的类时、它将开始 ping。 客户端和服务器的不同 IP 地址类别存在什么问题?

所有建议都受到高度赞赏。 谢谢

此致、

Amit Deswal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit

    我已要求我们的 SME 为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    [引用 user="Amit Deswale">我使用 TM4C1294KCPDT MCU 作为 Telnet 客户端、使用 IP 地址10.100.5.142并尝试连接服务器 IP 192.168.0.253。 但我无法使用服务器执行 Ping 操作。 我的子网掩码为255.255.0.0

    客户端和服务器 IP 地址应位于同一网络上进行通信(不使用 Internet)。 从上述提供的 IP 地址(和子网掩码)中,服务器和客户端的 IP 地址位于不同的网络中。

    [引用 user="Amit Deswal"],网关地址为0。

    我不理解这一点。 您是说网关 IP 地址为0.0.0.0吗? 我认为这不是有效的 IP 地址。 此类 IP 地址将与服务器或客户端不在同一网络中。 此外、(IP 地址的)最低有效字节不应为0、因为它是保留的。 网关 IP 地址的最低有效字节通常为"1"。  

    [报价 USER="Amit Deswal)]当我将服务器 IP 更改为与客户端相同的类时,它将开始 ping。 客户端和服务器的不同 IP 地址类别存在什么问题?[/quot]

    不确定" IP 地址类"是什么意思。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您的回复。 我的网络未连接到互联网。 在 Gateway 上也能找到您的观点。 它不能为零。 有4类 IP 地址。 由 IP 地址的第1个八位位组定义的 A、B、C 和 D 类。

    此致、
    Amit Deswal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    [引用 user="Amit Deswal">共有4类 IP 地址。 由 IP 地址的第1个八位位组定义的 A、B、C 和 D 类。[/引用]

    我不知道 IP 地址是根据用于网络和主机地址的八位位组划分为多个类。  感谢您提供这些信息。 通过对"IP 地址类别"进行快速谷歌搜索、可以获得有关此主题的更多阅读材料。

    此致、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    希望你们做得好。 在以下查询中需要您的帮助/建议。
    我们的 MCU (TM4C1294KCPDT)在试运行生产后处于现场测试阶段。

    我们正在测试同一网络中连接的多个板、并观察到 Telnet 连接在一段时间后随机中断。
    此问题并非特定于任何特定的电路板、而是随机出现的。 奇怪的是,Ping 命令在断开的 Telnet 客户端设备上工作正常。

    解决方案可能是什么、或者如何进行调试以找出此错误的根本原因?

    谢谢
    此致、
    Amit Deswal