This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 DFU 的 TM4C MCU 重新编程选项

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568815/tm4c1294ncpdt-tm4c-mcu-reprogramming-option-using-dfu

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我使用 的是 TM4C1294NCPDT 微控制器、 我的要求是使用 USB 和 LM 闪存工具对芯片进行编程。

能够使用 LM 闪存工具在 DFU 模式下对空芯片进行编程。 一旦我对芯片进行编程、直到我使用编程器擦除芯片、它才会进入 DFU 模式。

是否可以使用 DFU 对芯片进行重新编程、但不会擦除芯片? 请建议

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santosh、

    是的。 当您希望应用程序跳转到引导加载程序模式时、您需要重新初始化 USB 控制器并调用 ROM_UpdateUSB 函数。 示例中显示了相同的示例

    D:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\boards\dk-tm4c129x\boot_demo_usb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们正在尝试使用 USB 将程序从 LMFlash 加载到 TM4C1294芯片、但无法检测到该芯片为 DFU。

    芯片是新的、我们擦除并尝试连接到 LMFlash、但未成功。

    空芯片是直接检测到作为 DFU 的 LMFlash、还是需要进行一些设置? 请建议。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santosh、

    您是否连接了晶体并将 RBIAS 电阻器安装在电路板上。 第二个是器件的已知勘误表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    是的、晶振(25MHz)被连接并且 RBIAS 电阻器(4.7K)也被安装。

    此致、

    桑托什