This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:HALCoGen 4.06.00从 General 选项卡上的 Clock Tree Selection 中崩溃

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567004/halcogen-halcogen-4-06-00-crashes-from-clock-tree-selection-on-general-tab

器件型号:HALCOGEN

您好!

我刚刚安装了 HALCoGen 4.6.0以及之前的4.5.2 (仍在安装)。 从"常规"选项卡中选择"时钟树"时、创建全新项目后、我遇到崩溃。

File > New > Project > TMS570LS1227PGE

显示了"常规"选项卡、选择"时钟树"、并显示弹出框、说明:

HAL 代码发生器已停止工作

问题导致程序停止正常工作。 Windows 将关闭该程序并在解决方案可用时通知您。

我尝试附加创建的项目文件(.DIL 和.HCG)、但此功能在 Chrome 浏览器中似乎无法正常工作。

我在64位 Intel Core i7-3720QM CPU 上运行 Windows 7 Service Pack 1。

HALCoGen 4.5.2工作正常。

此致、Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我刚刚注意到.DIL 和.HCG 文件都是空的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    感谢您报告此问题。 很遗憾、我无法重新创建它。 我遵循了上述步骤。 我运行的是 Windows 7 Professional、ServicePack1 Intel Core i7-4810MQ CPU、64位。 我将把这一信息传递给我们的 HALCoGen 开发团队、但如果有任何其他信息可以帮助我们重现此问题、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    实际上、没有什么可说的、它就像安装新的 HALCoGen 更新、创建新项目、选择常规选项卡/时钟树一样简单。

    当然、如果团队有他们希望我提供的具体内容、我会非常乐意提供帮助。

    此致、Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、

    我曾经遇到过类似的事情、我发现通过执行以下步骤可以轻松解决该问题:
    1) 1)卸载 HALCoGen 4.06.00
    2) 2)重新启动系统
    3) 3)重新安装 HALCoGen。

    有人告诉我、我以某种方式损坏了我的 XML 文件、这就是问题发生的原因。

    请判断这是否解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意、我也无法复制您在系统中提到的问题、因此这绝对不是软件错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、
    恐怕这对我来说不起作用。
    如果 TI 有兴趣、请提供 Microsoft 崩溃文件。
    此致、
    Tony。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    请向我们发送 Microsoft 崩溃文件。
    问题是否一致、或者在您看到问题的同时出现一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathap。

    这种情况不会失败。

    已附加崩溃文件。

    此致、Tony.e2e.ti.com/.../2133.HALCoGenCrashWindowsCrashFiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我们在 GUI 中找到了问题的根本原因并修复了问题。 补丁版本4.06.01已准备就绪,将于本周推出。