This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:故障单元

Guru**** 2591860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568139/launchxl2-rm57l-defective-unit

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

您好!

客户服务指示我在这里发布我的问题。  我认为我收到的 LAUCHXL2-RM57L 有缺陷。 插入电路板后、XDS110状态 LED 指示灯保持熄灭状态。 在两台不同的计算机上、USB 总线上未枚举该板。 开箱即用演示不起作用。 Code Composer Studio 无法检测到电路板。 我收到的另一个开发板(MSP432P401R)具有相同的 XDS110调试接口、一切都运行良好。  我已经尝试了基本的故障排除步骤、例如更换 USB 电缆和连接到其他计算机。  连接 USB 电缆时、唯一亮起的 LED 是+5V 绿色 LED。  按下电路板上的任何按钮均无效。  我尝试使用 xdsdfu 命令行实用程序、但在插入 Hercules Launchpad 时、它不会检测 USB 总线上的任何内容。  Hercules Launchpad 从我第一次插入就无法正常工作。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bjarki、

    我很遗憾听到这个消息。  让我们确保电路板通电不会出现问题。

    您是否有任何 Booster Pack 插入到 LaunchPad 中?   如果是、请将其删除、看看会发生什么情况。

    此外、请确保您尝试将 LaunchPad 插入可为电路板提供足够电源的主机端口或集线器端口。   与 MSP432相比、Hercules 器件的功耗要高得多。   因此、有时插入总线供电集线器(其中总电流必须在所有下行端口之间共享)是一个问题。   或者插入键盘上的端口、该端口实际上仅用于为鼠标供电。   这些因素可能会导致电路板无法完全加电。

    (即使+5V LED 亮起、它可能会"脉冲"、因为 U9是限流开关、 如果 LaunchPad 尝试消耗的电流超过其协商值、它将关闭、但这可能会导致电源"循环"。)

    如果这只是为 LaunchPad 提供足够的电源的问题、那么我认为您应该保留您拥有的电路板、只需使用有源集线器、或者您可以获得适合 J17的桶形插孔、并从外部为 LaunchPad 直接提供+5V 电压 电源(将其转换为自供电)。

    但是、如果不是这样、我建议返回套件进行更换。   听说 LaunchPad 是这样的 DOA 是很少见的。  有时、我们会收到一份关于一个受损部件的报告、但我不记得那个是 DOA。

    谢谢、此致、

    (很抱歉出现问题)

    -Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    我今天刚收到一个替换器件。 新电路板在 USB 总线上枚举、开箱即用演示有效。 这证实了旧板是 DOA。 感谢你的帮助。

    此致、
    Bjarki