This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 和 FPGA 之间的并行总线(EPI 接口)

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570631/tm4c1294ncpdt-parallel-bus-epi-interface-between-tm4c1294ncpdt-and-fpga

器件型号:TM4C1294NCPDT

我计划使用采用 LQFP-128封装的 TM4C1294NCPDT 和具有并行总线(EPI 接口)的 FPGA Cyclone III。

我需要快速数据交换。

如果我没有记错、EPI 接口中的36条可用线路。 是否可以在 MCU 16线路地址和16线路数据以及线路时钟、RDN、WRn、iRDY 中组织总线?

--

此致,Sergey S. Sklyarov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey、
    我并不完全了解 EPI 接口、但我可以给出一个"快速并行数据传输"的建议:
    如果您使用的是外部->TM4C、则可以将线路连接到 GPIO、并配置从 GPIO 寄存器地址到所需存储器位置的 DMA 传输。
    如果通信时钟由外部器件控制、则可以通过时钟信号的电平变化来触发此 DMA。
    如果传输是发送数据、那么也可以应用同样的想法-将存储器复制到 GPIO 寄存器、然后为输出传输计时。
    但是、需要更好地定义"快速"。 您实际需要哪种时钟和数据速率? MCU 上是否有处理能力处理该数据?
    此致、
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sergey

    在 EPI 的通用模式下、您可以获得16个数据管脚和12个地址管脚以及时钟、读写功能。 没有 iRDY 规定。

    在主机总线模式下、您可以获得上述所有内容、但地址和数据会进行多路复用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    EPI 总线操作图是否比第852页 的图11-22更好。 FRAME 信号时序。FRM50 = 0且 FRMCNT = 0? 显示时钟、读取和数据时序关系的示例。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ronald

    该图显示了每个 EPI 时钟上的切换。 我同意这并不是很清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amit。 多一个或两个时钟、读取、数据周期将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ronald

    [引用 user="Ronald grush"]另一个或两个时钟

    不是很清楚您在这里的意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "多一个或两个时钟、读取、数据周期将非常有用。"

    如图11-22所示、但在读取时显示数据信号、在图27-25所示为多个读取周期。

    我现在一切都正常、感谢您的帮助、

    Ron