This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:器件未激活

Guru**** 2591780 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566648/ek-tm4c1294xl-device-not-activated

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:Energia

登录 ti.exosite.com 后添加了设备 我输入了正确的 Mac 地址并进行了配置、但显示设备未激活或设备错误。我再次尝试输入 Mac 地址。但仍然相同、设备状态为脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen

    当您复位电路板时、COM 端口显示什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 串行器件(COM 9)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、它在 Energia IDE 中的 COM 端口即串行监视器中未显示任何数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我们如何确认器件是否已删除
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    是否可以打开 COM 端口的 TeraTerm 或 PuTTy?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM 端口无输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    请重置电路板并检查 COM 端口显示是否显示任何内容。 如果不是、则将 TivaWare 中的 QS_IoT 示例再次刷写到电路板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它会显示一些字符数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 PuTTY、但当我按下"Reset"时、会显示一些在每次重置时不同的字符串
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    请将串行控制台输出的快照粘贴到您的回复中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    N▒▒▒) m▒▒) m▒!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    1.您是否重新刷新了二进制文件?
    2.请确保 COM 端口的 Windows 设备管理器的设置为115200bps,PuTTY 上的设置相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经设置了波特率、现在它显示了 MAC 地址
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前 MAC:001ab603177c
    正在获取 IP...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前 MAC:001ab603177c
    正在获取 IP... 在离线模式下继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    问题似乎在于获取 IP 地址。 是否确定网络上没有需要设置的代理服务器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能指导如何设置我在 WiFi 网络上的代理服务器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen

    您的板上的以太网端口连接到了什么?

    请与您的系统管理员核实代理服务器名称和端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前正在通过笔记本电脑使用、您只需帮助您设置代理设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen

    然后、很明显、没有 DHCP 服务器可供电路板获取 IP 地址。 请将电路板连接到一个 n/w 开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在定位 CIK... 在 EEPROM 中找不到 CIK。
    正在连接到 exosite 以获取新的 CIK ...
    无法获取 CIK。


    设置代理后
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    我无法处理所提供的粗略信息。 请详细说明您采取了哪些措施来达到此状态?