This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:上传草图时出错

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566990/tm4c1294ncpdt-an-error-occurred-while-uploading-the-sketch

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123ENERGIACC3200CCStudio

我最近有这个错误、请给出一些建议。 我的目标 Launchpad 是 TM4C1294、IDE 是 Energia 18。 为了便于您参考、我多次使用此工具、没有任何问题。 我还设法与 MSP 430和 TM4C123配合使用。

我 也可以将 Energia 18用于 MSP430G、TM4C123和 TM4C1294。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nazri

    我建议您在 Energia 自己的论坛中查看此内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amit Ashara:

    实际上、即使我尝试使用 Code Composer Studio、它也会停止(程序崩溃)、但 MSP430G2没有问题。 来吧、您也可以尝试一下(使用 Energia)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nazri

    我避免了我无法解密的东西(Energia 抽象的底层为一层)。 使用 Energia 的其他论坛成员可能能够发表更好的评论、但我建议在 Energia 网站上实现更快的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    我已经在那里发布了、直到现在没有答案。 这就是我在这里发布的原因。 事实上、我以前使用过 Code Composer Studio、所有具有 MSP 和 TivaC 库的评估套件都能正常工作。 但是、自从我试用 MSP430以来、我无法与 TivaC 系列配合使用、例如 TM4C123、TM4C1294或 CC3200。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nazri

    似乎是一个比器件问题更普遍的 Energia 驱动器问题。 但是、我对 Energia 的新手、我已经在论坛上发布了内容、这是我所无法为您提供的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    这是 Code Composer Studio、

    但是 、使用 MSP430、它可以平稳运行、

    这是用于检查的屏幕截图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    是否有关于此问题的任何更新? 谢谢。 来 TI 吧!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:
    请提供有关此问题的任何第二次更新? 谢谢您的天才。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试为每个微控制器使用单独的工作区。 不要为不同的微控制器混合项目。

    对于最新版本、如果您的项目处于活动状态且具有目标文件、则不会显示该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我将尝试您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petrei:

    是的、我尝试在 不同的工作区使用 CCS、但是 CCS 停止工作。 这是屏幕截图、

    感谢您的帮助。  

    此致、

    Nazri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    阅读 gmake 消息时、您似乎刚刚复制了整个工程、就像 在另一个工作区中一样。 如果是这种情况、则只需转到 Project 菜单并选择 Clear Project 和 recompile/link 即可。
    考虑到 LP/DEBUGGER 需要加载到您的 micro A .bin 文件、而不是.out 文件;如果您生成了此类文件、请查看。 如果不是,只需*导入*一个来自 Tiva 的有效示例,并检查设置并复制/粘贴命令行以生成此类.bin 文件。 此外、在调试之前、您的项目中还需要一个目标配置文件。 这将设置 ICDI 调试的参数。
    在编译/链接阶段之后、修改设置以生成.map 文件也很有用、有助于显示项目的内部构成。 所有部分都显示在这里、您可能会在启动调试器之前弄清是否有问题。

    还可以使用 LMFlash 从 Tiva 示例中下载一个已工作的.bin 文件、以验证您的电路板是否工作正常。

    最后一个字:开始学习/使用 Tiva 示例、忘记.ino 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      关于 ccstudio.exe 已停止工作错误、可能是由 CCSV7和 Windows Update 中某些文件的问题引起的。 我已经有过这种体验、TI CCS 工程师提供了解决方案。 请尝试以下步骤。

    1. 转至"C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\analysis\bin"
    2. 将 DeviceIdentifier.dll 重命名为其他内容、如 aDeviceIdentifier.dll
    3. 然后将 DeviceIdentifier.dll 从附件复制到文件夹位置。

    e2e.ti.com/.../DeviceIdentifier.zip

    复制 DO 后、CCS->Debug、然后查看错误是否消失。 如果您尝试为您的电路板使用已知的工作示例程序、效果会好得多。

    实际上、有一个补丁安装程序修复程序、但我不知道是否允许我在论坛中共享它。 最好在 CCS 论坛上寻求修补程序安装程序修复

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、我在某处读到 CCSV7不支持最新版本的 Energia。 因此、如果要将代码导入 CCS、请使用较低版本的 Energia。 我建议使用 Energia 版本0101E0017。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、谢谢、我想告诉大家这是不是正确的方法。 到目前为止、我已设法使用 TM4C1294XL 上传一些编程、但无法使用带 CCS7的实时调试会话。 但是、我设法使用 MSP430Gxx 上传和调试一些编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢、我想告诉大家这是不是正确的方法。 到目前为止、我已设法使用 TM4C1294XL 上传一些编程、但无法使用带 CCS7的实时调试会话。  但是、我设法使用 MSP430G 上传和调试一些编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Nazri Nasir"]您好、谢谢、我想让您知道这是不是正确的方法。 到目前为止、我已设法使用 TM4C1294XL 上传一些编程、但无法使用带 CCS7的实时调试会话。  但是、我设法使用 MSP430G 上载和调试一些编程。[/QUERP]

    在 CCS 论坛上提问、以获得更多相关建议。

    -克尔