This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个 ESM 标志?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570649/which-esm-flag

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

我正在阅读《TMS570LS31x 和 TMS570LS21x 基于 HerculesTmARMRegistered的安全微控制器安全手册》(SPNU511D)。

我对 RAM5:主 SRAM 包装程序冗余地址解码有疑问。

在 安全手册7.103中描述了"任何检测到的不匹配将被信号发送给 ESM"。

当检测到错误时、我不知道哪个 ESM 标志被置位。

当此安全功能检测到错误时、请告诉我哪个 ESM 标志通道被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arriy、

    ESM 通道映射位于 TMS570LS3137的数据表中。 可从产品页面下载(单击器件型号超链接)、也可直接从以下链接下载:

    更直接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuck
    感谢您的回答。

    您说过、当"RAM5:主 SRAM 包装程序冗余地址解码"检测到错误时、组2通道10和组2通道12 ESM 标志将被置位。
    我想、当"FLA4:地址和控制总线奇偶校验"检测到错误时、组2通道10和组2通道12 ESM 标志也会被置位。
    上述两种安全机制设置为相同标志?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 这些机制不同、并且在 ESM 中不设定同样的标志。 FLA4为组2通道设置标志"FMC -不可纠正的错误(总线1访问上的地址奇偶校验)"

    针对 SRAM 的冗余地址解码机制和闪存地址和控制总线奇偶校验机制是完全不同的机制。 此外、SRAM 使用 B0TCM 和 B1TCM、闪存使用 ATCM 接口连接到 R4F 内核、因此访问 RAM 和闪存的机制也非常不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arriy、

    我认为我强调了 RAM5的错误 ESM 标志。 组2通道10和12用于 RAM4而不是 RAM5。 我正在确认 RAM5将使用哪些标志、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了澄清这一点、GP2.10和 GP2.12连接到 RAM4。 GP2.6和 GP2.8连接到 RAM5。 FLA4独立于 RAM 错误标志、并连接到 GP2.4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuck。
    感谢您的回答。

    现在清楚应该检查哪个 ESM 标志。

    此致。