您好!
VCLK1和 VBUSPCLK 之间有何差异?
我将 HCLK 从100MHz 更改为150MHz、使 VCLK2可被3分割、从而使 VCLK1保持在50MHz。 之后、无法访问 SCI4接口、因为使用示波器测得的波特率为115200波特*系数1、5。
在 Halcogen 中,它看起来像“SCI4取决于 VCLK1”
在 SPNU563.pdf 中,看起来像“SCI4取决于 VBUSPCLK”
当改变 HCLK 并保持 VCLK1时、我预期的波特率将保持不变。 我错过了什么吗?
SPNU563第2.5.1.42章时钟控制寄存器(CLKCNTL)规定:VCLK2必须始终大于或等于 VCLK。 这似乎是满足的、因为75MHz 大于50MHz?
此致
OLAF