This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:RST5影子寄存器

Guru**** 2591230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570729/tms570ls3137-rst5-shadow-registers

器件型号:TMS570LS3137


"在器件上使用两级冷复位和热复位方案可能会实现影子
寄存器。 "
两级冷复位和热复位方案的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件支持两种类型的复位。
    冷复位(也称为加电或通过 nPORRST 引脚进行硬复位)会复位整个器件和器件内的所有寄存器。 即使未切断所有寄存器的电源、RAM、CPU 的运行状态也像输出或断电、一切都开始崭新。 这可用于灾难性的安全情况、在这种情况下、需要重新启动整个应用。 鉴于能够在启动时测试潜在故障、它还允许在确定关键潜在故障时检测和保护系统。

    热复位(也称为软复位、通过 nRST 或软件复位)会在器件的关键部分复位、但软件执行会从复位矢量开始、正如人们所期望的那样。 某些寄存器(如影子寄存器)在软复位期间会保持其内容、因此可以确定复位的原因(即、检查不可纠正的错误、检查 ESM 状态标志等)。 通过这种方法、在许多情况下可以使用软复位来校正由于影响程序流的瞬态错误或影响程序流的数据瞬态等而导致的 SW 执行错误 还可能存在其他需要热/软复位才能校正的情况。 这些问题需要逐案讨论。

    这两种复位类型的组合可用于诊断瞬态和永久故障并提供保护。 例如、如果发现 CPU 故障、则可能是瞬态的、软复位可用于复位和重新启动 CPU。 如果反复发生(实例数符合应用要求)、则可以应用冷/硬复位、如果存在故障、则进入安全状态并以某种方式通知系统管理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    我了解了复位的差异。

    具体而言、哪个寄存器面向 RST5的 RST 5影子寄存器?
    在"TMS 570 LS 31 x / 21 x 16/32位 RISC 闪存微控制器技术参考手册"中、只能找到"ESMSSR2"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、ESM 影子寄存器就是这样的寄存器之一。 然而、这个机制实际上正在考虑通过热复位保留的任何寄存器。 ESM 是启动的主要位置、因为它将导致读取 RAM 或闪存包装程序内的其他不可纠正的错误寄存器。 此外、您还需要检查 SYSESR 寄存器以确定复位的原因、因为这是您知道复位是由 nRST 或内部 WD 引起的、甚至是由于 nPORRST 断言而进行的硬复位。

    我们没有可通过复位保留的寄存器的完整列表(尽管它们在 TRM 中被指示)、并且依赖开发人员根据它们在其应用中使用的模块来确定需要哪些寄存器。 您还可以参考如何在 SafeTI 诊断库中处理此问题、该库实施了安全手册中标识的许多诊断措施。