This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:GPIO 与 N2HET

Guru**** 2593700 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570741/tms570ls3137-gpio-vs-n2het

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想向您咨询有关实施选择的建议。 我必须生成具有特定但恒定占空比的周期性信号。

N2HET 模块或 GPIO 模块是否更易于使用?

谢谢您、

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry、您好!

    在这种情况下,较为容易的是一个模糊的术语。 当然、对 GPIO 进行切换更简单、但您还需要使用 RTI 计时器来获取受控/固定脉冲输出。 您还可以利用更多的器件资源来实现您的目标、从而降低效率。

    另一方面、NHET 非常通用、因此很难学习如何编程和使用。 但是、如果您将其用于具有固定占空比的简单 PWM 输出、则 HalCoGen 工具具有一个简单接口来生成简单的 PWM 输出。 这使得任务变得简单并且大大减少了驱动 PWM 所需的器件资源、这是因为当你在 NHET 模块中加载并开始程序执行时、HET 从 CPU 自动运行。

    如果您已经在缺省目录中安装了 HalCoGen 工具、有一个 PWM 示例位于 C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.06.00\examples\TMS570LS31x_21x\example_hetPwm.c 内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    非常感谢您的回答、它是准确而完整的。

    此致、
    Thierry