This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HalCoGen:缺少对 MIBSPI5 SCS[4]和 SCS[5]的支持

Guru**** 2796295 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570803/rm57l843-halcogen-missing-support-for-mibspi5-scs-4-and-scs-5

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

TI HalCoGen 工具似乎缺少对 MIBSPI5接口上芯片选择4和5的支持。 请注意、SPI5接口上存在这些选项、因此至少有一些信号存在的确认。

在 v04.05.02和 v04.06.00中都观察到了这一点。

目前,我的解决方法是在 mibspiInit()底部的用户代码 begin (3)块中设置 mibspiREG5->PCN 中的适当位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您指出这一点。 我已将您的帖子转发给 HalCoGen 工具上的 SW 主管、以便在以后对该工具进行任何更新时可以对其进行审查和考虑。