This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TRM 中有关 PLLCTL1/PLLMUL 的说明错误

Guru**** 2594540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570797/tms570lc4357-error-in-trm-for-description-on-pllctl1-pllmul

器件型号:TMS570LC4357

您好!

《TMS570LC43x 技术参考手册》(SPNU563 / 2014年5月)第2.5.1.25节"PLL 控制寄存器1 (PLLCTL1)"中似乎有一个小错误

对于 PLLMUL 域(15-0)、说明如下:

>NF =(PLLMUL/256)+ 1、有效乘法因子为1至256。
>f VCO CLK= f INT CLK x NF

然后提供(错误)示例值:

>100h >> f VCO CLK= f INT CLK x 1

它应该是:

>0h >> f VCO CLK= f INT CLK x 1
>100h >> f VCO CLK= f INT CLK x 2

此致、

Bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bastien。

    我会将您的查找结果转发给我们的文档部门、以便在将来的更新中考虑。 另请注意、文档中有一个链接、用于直接向文档团队提供反馈、您可以在将来用于此类查找。