This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:定时器问题

Guru**** 2803905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570632/tms570ls0432-timer-questions

器件型号:TMS570LS0432

您好!

我不熟悉 Hercules 微控制器的编程、并尝试了解计时器的工作原理。 当我搜索互联网或 TI 网站时、我只会找到有关如何使用 HET 生成 PWM 的信息。

是否可以触发计时器(例如、通过按下按钮) 、在一秒钟后生成中断来打开/关闭 LED?

我很抱歉这个愚蠢的初学者问题,但我至今没有发现,如何得到这些信息:-)

此致

Kubiks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kubiks、您好!

    您的问题的简短答案是肯定的。 很有可能。 NHET 是一款非常强大的可编程定时器、此定时器可由具有复杂输入或输出波形的 CPU 自主运行。

    但是、根据您对预期用途的描述、您更有可能需要 RTI。 您可以将 RTI 匹配中断配置为在其内部计数器的值与产生1秒延迟的设置值匹配时触发中断。 检测到按钮按压操作后、您可以将 RTI 计数器归零并启用中断、以便 RTI 计数器达到匹配值时、中断将触发、并且您可以根据其先前的状态打开/关闭 LED。

    有关 RTI (和此类物质的 NHET)的更多信息、请参阅器件技术参考手册。 您可以在产品页面 的技术文档选项卡-->用户指南部分找到该手册的链接:www.ti.com/.../technicaldocuments

    请注意、还有很多其他文档、例如 HET 入门应用手册和其他可能有用的文档。

    如果您需要使用输出 PWM 来生成计时器、您可能还需要考虑使用 LS0432器件中包含的 ePWM 模块。