This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 CC2650控制器与 TLV320AIC3120器件合并时需要音频驱动程序代码。

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570722/need-audio-driver-code-for-merging-cc2650-controller-with-tlv320aic3120-part

器件型号:TLV320AIC3120
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

大家好、

您能为我提供 有关 TLV320AIC3120音频编解码器的帮助吗?

1) 1) I m 选择 ST 数字麦克风 MP34DT01-M

我需要将其连接到上面的音频编解码器。 我可以这么做吗? 需要进行哪些软件更改?

2) 2)我已修复了我的 CC2650和 TLV320AIC3120原理图、但未能检查兼容性或所需的软件支持。 您可以向我提供驱动程序代码吗?

3) 3)您能否为我提供 具有单个4 Ω(SMD)扬声器和 SMD 数字麦克风的 TLV320AIC3120应用手册。 模拟麦克风设计有多大差异?

谢谢、此致、

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、
    您在 TM4C 论坛上发布了您的问题、您提到的两个器件都不是 TM4C 微控制器。
    也许本论坛的主持人会将您的问题移至正确的位置、但如果您想更快地作出响应、请自行将其写入 CC2650论坛。
    Rgds
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉出现问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、没问题! 我自己做过几次... 有时、Web 界面会令人困惑。
    我一直致力于将 CC2650集成到 TM4C、我也对该主题感兴趣-但是、我的应用不涉及音频。
    我将关注您在另一个论坛上发表的文章和可能的解决方案。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../570748
    这是 CC2650作为选定论坛的正确链接。
    请告诉我、您是否可以帮助我提供可能的选择