This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123功耗

Guru**** 2594530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570557/tm4c123gh6pm-tm4c123-power-consumption

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、我正在 TM4C123 Launchpad 上开发应用、需要测量功耗、我找不到 CPU 在运行模式或睡眠模式下的功耗参考?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ahmed

    您可以在数据表中标记为"电流消耗"的电气部分下检查不同状态下的电流消耗。