This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:fray.h 和 fray.c 的 FlexRay 示例代码

Guru**** 2844090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570174/tms570ls0232-the-flexray-example-code-of-fray-h-and-fray-c

器件型号:TMS570LS0232

尊敬的专家

我们看到有人提到 fray.h 和 fray.c 的 FlexRay 示例代码演示了 FrayInit、FaryStartUp、FraySend、FrayReceive、FrayIsTxMessagePending、 和 FrayIsRxMessageArrived。

我们确实看到了 Hercules 安全 MCU 演示中的 fray.h 和 fray.c、但没有看到其他功能。

您能告诉我在哪里可以找到它们吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefferey、

     我不知道您在哪里可以找到这些提到的函数。 我们没有特定的 TMS570 FlexRay 应用手册、也没有提供任何 Flexray 驱动程序、但博世 AE 网页上提供了多个 E-Ray 应用手册。 TMS570使用 Bosch AE E-Ray (Flexray)模块。 用于 TMS570的 FlexRay 驱动器可从其 AUTOSAR 封装内的矢量和电位获取。 TTTech 还可能有一个专为 TMS570开发的驱动程序。 也许您提到的 FlexRay 功能是由其中一家供应商提供的。  

    我们有一个 FlexRay 演示示示例、您可以从 此处下载。 除此之外、我们在 Flexray 方面的专业知识有限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、TMS570LS0232没有片上 Flexray 支持。 您将需要搜索其他 Hercules 器件、例如 TMS570LS31x、LS12x、LC43x 以了解 Flexray 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles

    我从以下网站获得这些信息:

    www.deyisupport.com/.../53102.aspx

    但它是用中文写的,所以我的质询没有提供。

    无论如何、感谢您的帮助。

    这是一个拼写错误。

    实际上、我的客户使用了 TMS570LS31x。