您好!
我希望从 Tiva TM4C123GH6PM 微控制器上的两个不同时钟(例如、精密内部振荡器和主振荡器)收集时间戳。 是否可以同时操作两个时钟并在收集时间戳的同时运行它们? 我希望看到两者之间在一段时间内的漂移。
不确定从哪里开始超出数据表、提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望从 Tiva TM4C123GH6PM 微控制器上的两个不同时钟(例如、精密内部振荡器和主振荡器)收集时间戳。 是否可以同时操作两个时钟并在收集时间戳的同时运行它们? 我希望看到两者之间在一段时间内的漂移。
不确定从哪里开始超出数据表、提前感谢。
[引用 USER="Ala Shaabana"]如果有一个加速计连接到板上,DCO 作为其时钟源
ALA、
很抱歉,我仍然不明白。 这意味着什么? 您的加速计位于 MCU 外部、MCU 时钟不会影响外部传感器- 或者我看不到如何操作。 我相信您可以从到目前为止提供的输入中、使用由内部振荡器计时的 TM4C123x、或者使用外部16MHz 晶体在 Launchpad 上、获得所有加速度测量值。 但是、如果您能给一点启示、我会很高兴尝试并提供进一步的帮助。
晶体振荡器:不像您希望的那么准确-但这一切都取决于您需要的精度。 有一些非常昂贵的晶体更加精确、但仍然无法保证太多精度。 这是另一个主题、 但是、您可能会使用与具有专用内部时钟校准硬件的专用 IC 相关的"优质"晶体(而不是特别昂贵的晶体)来获得更好的系统时间精度(仅需有限的资金)、并且还需要温度传感器。
谢谢
布鲁诺