This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:温度范围

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570137/tms570ls0714-temperatur-range

器件型号:TMS570LS0714

您好!

对于新项目、我想再次使用 TMS570ls0714。

问题是 、数据表中 TMS 的最低工作温度 为-40°C 对于当前项目、TMS570ls0714必须在-45°C (短时间内)下工作。

是否可以使用 TMS570ls0714?

大家好、Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、

    TI 不能提供超出器件数据表中规定要求的任何指导或建议。

    但是、您可以考虑通过我们的高可靠性团队调查其他额定温度为-55C 的 Hercules 器件型号。 具体而言、LS3137支持扩展温度范围。 您会发现、您的大多数软件将兼容并且/或者移植时只需很小的工作量。 此器件的产品页面位于 :www.ti.com/.../tms570ls3137-ep

    您可能遇到的最大问题是、它仅采用337 BGA 封装、鉴于其性能和存储器大小能力、它可能对您的应用来说太大。