This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 配置的外部电压监控器阈值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569434/to-configured-external-voltage-supervisor-thresholds

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

我正在使用"TMS570LS3137"并阅读数据表(SPNS230D)、安全手册(SPNU511D)。

我想使用外部电压监控器。

《安全手册》第55页解释如下

" 电压监控器应配置与目标器件支持的电压范围相匹配的过压和欠压阈值(如器件特定数据表中所述)。 "

我认为需要 配置阈值、但我找不到 用于配置 阈值的寄存器。

 我不需要特意配置阈值吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arriy、

    安全机制是一个外部电压监控器、这意味着 LS3137器件中不包含这一功能。 您需要参考电压监控器的文档、以确定如何对其过压/欠压保护进行编程。 每个电源轨(Vccio、Vcc、Vccad 等)的器件数据表中提供了需要对其进行编程的限制。 电压监控器的限值编程应考虑 MCU 的工作限值和电压监控器的检测容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuck
    感谢您的 amswer。

    我可以理解这种安全机制。
    外部器件数据表的阈值设置参考。

    据我了解、LS3137没有设置外部器件电压监控阈值的寄存器。

    正确理解?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arriy、

    是的、我相信您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Chuck Davenport

    我能理解干净。 谢谢你。