This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:IAR 存储器访问错误

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569719/tm4c129xnczad-memory-access-error-with-iar

器件型号:TM4C129XNCZAD

大家好

将项目从一台计算机移到另一台计算机后、我尝试使用 IAR 对开发板进行编程、但无法运行代码。

我已经安装了 TIVAware 并将我的代码移动到它。 在旧计算机中、一切正常、但在这个计算机中、我在尝试运行代码时收到下一个错误。

我不知道在哪里检查内存配置、找不到什么问题。 有人可以帮助我。

此致、Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    它必须是 IAR 设置中的内容。 也是您选择仿真器进行下载的原因。 它不应该是调试探针?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    很抱歉、由于响应较晚、这是一个愚蠢的错误、因为是的、它是 IAR 配置。 很抱歉、您浪费了帖子、顺便说一下、您如何意识到我选择了模拟器? 这是因为消息显示的方向?

    感谢你的帮助

    此致、Juan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Juan

    弹出窗口的标题说明了一切