This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:电子保险丝自动载入自检。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569588/tms570ls3137-efuse-autoload-self-test

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我对 Efuse 自动载入自检有疑问。

此功能是否指的是 HalCoGen 的 efcCheck ()函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、不是真的。 Efuse 自动载入自检在 CPU 和系统其余部分从复位中释放之前完成。 自动载入自检在每个上电周期自动完成。 在 CPU 从复位状态中释放后,efcCheck()正在对 Efuse 模块执行额外的自检。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Charles。
    我知道它会自动启动。

    由于 Efuse 自动载入自检、在哪里可以检查是否发现错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当自动载入失败时、EFC 自动载入错误标志将被置位。 它是 EFC 模块中 EFCPINS 寄存器的位10。