This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:加载程序错误-与目标字节序不匹配

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569849/rm48l952-load-program-error---does-not-match-the-target-endianness

器件型号:RM48L952

尊敬的香榭丽舍

MCU:RM48L952 Rev. D (RM48L952DZWTT)

CCS:v7.0.0.00043

调试探针:XDS2xx USB

CCS 中的器件字节序设置:小

  

出现加载程序错误(与目标字节序不匹配、未加载)。

但是、小字节序设置不会对"RM48L952 Rev. C"造成影响

 
客户已检查 C1、系统控制寄存器。

"RM48L952 Rev. C":0x09E70879 (bit[31]标识的小字节序)

"RM48L952 Rev. D":0x8BE70879 (bit[31]标识的大字节序)

 

RM48x TRM 说、

"1.3.1对于 TI RM48x 系列、字节序已配置为小端字节序。"

 
问题1. "RM48L952 Rev. D"是否具有大字节序配置?

问题2. 字节序配置是否内置(固定)? 或者、我可以更改它吗?

谢谢。

Rgds
闪亮