This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PGE:SPI 通信 b/w 两个 Tiva 微控制器。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568556/compiler-tm4c123gh6pge-spi-communication-b-w-two-tiva-microcontrollers

器件型号:TM4C123GH6PGE

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我目前正在 tm4c123gh6pge 板中进行 SPI 通信,主要是...

我想使用    SPI 协议来通信两个 tm4c123gh6pge 微控制器、一个控制器(Tiva)用于主控制器、另一个控制器(Tiva)用于从控制器。

是否可以使用 SPI 协议对两个 Tiva 进行通信。

使用

1.Tiva (主器件)   2.Tiva (从器件)

1,时钟--- > 克

2,MISO ---- >  MISO

3.MOSI ---- >  MOSI

4.SS---  > SS