This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何在 NDA 下获取完整的 USB 规范

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568500/tm4c1294ncpdt-how-do-i-get-the-full-usb-spec-under-nda

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的专家

我的客户询问完整的 USB 规范?

您能告诉我如何处理 NDA 以获得完整的 USB 规范吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jefferey

    需要单击 SPMS410 (数据表中的蓝色文本)、这将使其加入 NDA 协议。 一旦他们同意、就可以下载相同的内容。