This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:双

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569152/tm4c1294ncpdt-dought

器件型号:TM4C1294NCPDT

请找到以下规格、其中任何一个建议我使用最适合我要求的微控制器

ARM Cortex M4F、频率为120MHz

1024KB 闪存、256KB RAM

16MB 串行闪存

Micro SD 卡8GB

具有 RTOS 的 USB OTG、实时时钟和分频器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尚未找到 TM4C 产品选择页面?

    http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/c2000_performance/control_automation/tm4c12x/products.page

    当然、您知道 Micro SD 卡和16MB 闪存不在 MCU 内、对吧?

    话虽如此、该列表中将有多个符合您需求的器件。

    我有点困惑:您的帖子标题中的"双高"是指什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很清楚-海报的意思是"怀疑!" (甚至来自巴西——跳到葡萄牙(路易斯之家)你知道——你不知道吗?)  英语很难学习/掌握。  (海报的语音拼写是合乎逻辑的、但不正确、因为"怀疑"(其他类似)是"特殊"案例、通常必须多次看到"接收"。

    您是否有"盒装海报"? 为什么将他的选择限制为"仅一个供应商?" 其他的 M4S"行走地球"速度提高了50%(或更多)、包括多个 DAC、真正的 I2S、并且更好地支持更大的 TFT。 (通过图形加速器)

    "太窄的选择"(几乎)符合"无选择"的条件-它不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 我知道吗?他意味着怀疑? 也许我的自我改变只是试图激励同事再次观察他们的拼写。 这仍然是一个基于英语的论坛... 我们越多地给出更年轻的理由来提高他们的写作技能、他们的职业生涯就越好。 将其视为免费的链接建议!  ;)

    仅限于一家供应商... 支持这些服务器的是 TI 的美元、对吧? 给他一个像回复这样的链接的海报会教他"如何搜索"。 如果他获得了这个想法并决定与其他供应商做同样的事情、那就由他决定了。 有更多的方法去皮猫…… 还有许多其他问题可供回答... 我仍然相信,我的答复可能会有一些用处。。。

    [报价 USER="CB1_MOBILE "]一个"选择太窄"(几乎)符合"没有选择"的条件-它不是吗?

    我的一些培训示例... 并非始终如此:您的发动机在地面以上飞行2000英尺、并且您的单个发动机熄火。 前方可以迅速看到合理干净的大麦田。 您决定寻找更好的产品。 您会看到一条通往右侧的道路、很有趣。 你还记得你在8点看到了一个机场... 这将是完美的! 在四处走动后,你在一个满是树木的峡谷上撞上了一个... 选择太多? 有时、您的要求只需要一个合理的选择、并且及时满足! 当然、你明智地(几乎)运用到你的句子中、我也是如此、但是...

    无论如何、在这种环境下尽可能使用 TI 产品进行回复似乎是公平的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能(部分)竞争激烈的"推动"会导致供应商"改进和扩展其产品?" 而且——难道这不会给“所有走在这里的人”带来好处吗? 和被允许的供应商?

    在这里提到他人的姓名、部件 ID (不要这么做)是很糟糕的、但是"提高意识-特别是一个(已经)表示"怀疑"的意识-揭示(小)邪恶..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kota

    让我感到惊讶的是、您选择了 TM4C1294NCPDT 器件作为器件型号、并提出了相同的问题作为答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBILE "]可能(一些)竞争激烈的"推送"会导致供应商"改进和扩展他们的产品?"[/QUINEST]

    这是一个很难回答的问题、尽管一开始看起来可能是合乎逻辑的。 我假设 TI 非常清楚、其他制造商提供的产品"在相同范围内"具有竞争优势、性能更好甚至价格更低。 但更有可能的是、他们正在开发某种 TM4C13x 以打败它、不是吗?

    因此、当此论坛将海报从该供应商引导出去时、我们就会面临一个使"竞争对手更强"的机会-这一点我们会帮助杀死该供应商。 脚部中弹?

    [引用 user="CB1_mobile "]揭示(小)邪恶...[/quot]

    不过、我想我们都有点邪恶! 帮您挑选!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Amit Ashara"]让我惊讶的是,您选择 了 TM4C1294NCPDT 器件作为器件型号,并询问相同的问题作为答案。

    此外:列出了从上述 p/n 表中复制/粘贴的一组规格!

    更进一步:放弃帖子...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruno

    在任何论坛上都不是新事物。 海报很少回来。