This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230E6PM:质量= 0?

Guru**** 2910280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568954/tm4c1230e6pm-qual-0

器件型号:TM4C1230E6PM

我在这里有两个板(我不知道这种方法的扩展程度)、将 DID1中的"QUAL"字段报告为0、它根据数据表指示工程示例。

DID1 = 0x1020602C

我认为我不会误解这种说法、尽管这是最好的解释。

IC 标记为

980  日元 F

TM4C1230

E6PMI

4BA9NTW

       G4

Robert

BTW、将芯片器件型号强制设置为标题的开头是相当烦人的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到勘误表注释、很明显、电源管道很长。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    是的、确实是从论坛中添加的勘误表