This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 活锁函数的差异。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569518/the-difference-of-livelock-function

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

我目前使用的是 TMS570LS3137。

请告诉我下面两个"活锁功能"之间的区别。
(参考文档=《TMS570LS31x 和 TMS570L21x Hercules 基于 ARM 的安全微控制器用户指南》)

7.41闪存硬错误高速缓存和活锁。
7.104主 SRAM 硬错误高速缓存和活锁。

我了解闪存和 SRAM 的"发生地"之间的区别。

对于这两种类型的活锁、
(1)是否可以通过读取程序中的某种"系统信息"来指定发生系数(或发生位置)? 请告诉我是否有识别方法。
(2)如果发生活锁、请告诉我发生后"行为"是否有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想说,我在这里回答了重复的职位。 e2e.ti.com/.../2088094
    如果我们可以使用另一个主题继续讨论、请关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles。

    感谢您的回答。

    我很抱歉。
    请关闭此主题、因为贡献内容重复。


    此致。