This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:MQTT

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569486/ek-tm4c123gxl-mqtt

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我想让 MQTT 客户端在 TM4C123板上运行。 我将 Eclipse PHOC 存储库用于 Git 上提供的嵌入式 c/c++客户端。

我已经尝试了 Eclipse 泛美卫生组织网页上提供的两个示例。

对于简单 MQTT、 我已将 Git 存储库用于简单 MQTT 、而对于传感器网络 MQTT、我已使用 MQTT_SN Git 存储库。  

但是、在构建项目时 、我会遇到错误、例如、

                                  1.对于 MQTT  ----#20标识 符"MQTTString"未除颤(对于 PA_MQTT)  

                  对于 MQTT-SN --include_path 缺少其参数'dir'(对于 PAH_MQTT_SN)

我已经附上了 ccsv6的 sreenshot 和这个项目。

如果有人对此有一些见解、请分享... 这对我很有帮助。

提前感谢。

PAHO_MQTT 项目 屏幕截图:

e2e.ti.com/.../1325.paho_5F00_mqtt.zip

PAHO_MQTT_SN 项目 屏幕截图:

e2e.ti.com/.../8272.paho_5F00_mqtt_5F00_sn.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rashmi、

    似乎有一个 include 目录路径可能由于缺少路径变量而未添加。