This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230E6PM:SSI 和 SPI 兼容性

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230C3PM, ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569499/tm4c1230e6pm-ssi-and-spi-compatibility

器件型号:TM4C1230E6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C1230C3PMADS1259

您好!

SSI 与 SPI 相同? 我想使用 TM4C1230C3PM 对 ADS1259 Σ-Δ 转换器进行编程。 ADS1259使用 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Attila

    是的、没错。 从功能角度来看、SSI 与 SPI 相同。