This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:XOSC0和 XOSC1的函数

Guru**** 2557690 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569645/tm4c1294kcpdt-functions-of-xosc0-and-xosc1

器件型号:TM4C1294KCPDT

从 TM4C1294KCPDT 的数据表中、引脚 XOSC0是休眠模块振荡器晶振输入或外部时钟基准输入。 您能提供更多有关外部时钟基准输入的详细信息吗? 除了作为休眠模块振荡器晶体输入之外、它还用于其他用途吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bailin、

    XOSC 引脚用于连接一个外部32769Hz 晶振。 休眠模块几乎完全使用时钟来维持 RTC 或日历功能。